Lectures E/S
Description
La page IO module. Celle-ci comprend 6 entrées numériques, 3 sorties numériques et 1 entrée analogique. Le contrôle de l'application d'E/S est possible uniquement lorsque le module d'E/S est connecté à un disjoncteur.
affiche la configuration des entrées/sorties duLe tableau suivant explique comment accéder à la page
:
Étape |
Action |
Résultat |
---|---|---|
1 |
Dans la barre de menus IFE, cliquez sur . |
Ouvre la page . |
2 |
Dans le menu , sélectionnez un dispositif à partir du sous-menu . |
Ouvre la page correspondant au dispositif sélectionné. |
Liste des paramètres dans Module d'E/S
Paramètre |
Description |
Réglage |
---|---|---|
|
Affiche les six entrées numériques configurées dans le module d'E/S (IO module). |
– |
|
Affiche les trois sorties numériques configurées dans le module d'E/S (IO module). |
– |
|
Affiche l'entrée analogique affectée dans le module d'E/S (IO module). |
– |
|
Affiche les fonctions affectées aux entrées ou sorties correspondantes. |
– |
|
Affiche la valeur des six entrées numériques et des trois sorties numériques. |
|
|
Affiche l'état de forçage des six entrées numériques et des trois sorties numériques. |
|