DOCA0084ZH-11

设置设备时间

描述

设置设备时间 页面中,您可以将连接至 IFE 服务器的服务器设备的日期和时间同步成 IFE 日期和时间。此外,您还可以获取连接至 IFE 服务器的设备的时间。本页中列出了需要使用外部接口来设置其日期和时间的服务器设备。

设置设备时间参数列表

参数

描述

设备选择

可以从列表中选择设备以用来同步和获取时间。

本地时间

显示所选设备的时间。

状态

显示所选设备的状态。

获取时间

可获取所选设备的时间。

设置设备时间

可设置所选设备的时间。

设置设备时间

步骤

操作

数据表

1

IFE 菜单栏中,单击 控制

打开 控制 菜单。

2

控制 菜单中,单击 设置设备时间

打开 设置设备时间 页面。

3

设置设备时间 页面中选择设备,然后单击 设置设备时间

所选服务器设备的日期和时间便与 IFE 时间同步,并且状态也会更新为成功。

注: 如果所选设备未能与 IFE 日期和时间同步,则状态会更新为失败。
注: 设置设备时间 功能不适用于 IFE 的自有 IMU,并且会将已设置的状态显示为 NA (不适用)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?