Configuración de IP
Descripción
La página
permite ajustar los parámetros de IP.Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de configuración de IP.
Cómo navegar hasta la página CONFIGURACIÓN DE IP
Para ver la página
, haga clic en .Configuración de IPv4
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Permite seleccionar el modo de configuración de IPv4:
|
|
Permite seleccionar el modo de asignación de los parámetros de IPv4 mediante:
NOTA: Si utiliza un servidor DHCP heredado, el nombre del dispositivo debe limitarse a 16 caracteres.
|
|
Se utiliza para escribir la dirección IP estática de un servidor IFE . |
|
Se utiliza para escribir manualmente la dirección de máscara de subred Ethernet IP de su red. |
|
Se utiliza para introducir manualmente la dirección IP de la pasarela (enrutador) utilizada para una comunicación de red de área extensa (WAN). |
Configuración de IPv6
Para los ajustes de la configuración de IPv6, al hacer clic en
, se mostrará un mensaje emergente en el que deberá confirmar que desea reiniciar el servidor para aplicar los nuevos ajustes:-
Haga clic en
para reiniciar y aplicar los cambios en los ajustes. -
Haga clic en
para cancelar las modificaciones en los ajustes y regresar a los últimos ajustes guardados.
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Activa IPv6 (ajuste predeterminado: Activar). |
|
Dirección IP estática del servidor IFE . NOTA: En el cuadro de texto de dirección URL, utilice corchetes [ ] para escribir la dirección
de enlace local.
|
Ajustes de DNS
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Permite seleccionar el modo de configuración de IPv4:
NOTA: El sistema de nombres de dominio (DNS) es el
sistema de denominación para ordenadores y dispositivos conectados
a una red de área local (LAN) o a Internet.
|
|
Se utiliza para introducir manualmente la dirección IPv4 del servidor DNS principal. |
|
Se utiliza para introducir manualmente la dirección IPv4 del servidor DNS secundario. Se utiliza para realizar una resolución DNS cuando falla la resolución con el servidor DNS primario. |
Detección de dirección IP duplicada
Mientras esté conectado a la red, el servidor IFE publica su dirección IP. Para evitar conflictos de dirección IFE duplicada, el servidor IP utiliza el protocolo de resolución de direcciones (ARP) para ver si algún otro dispositivo de la red está utilizando la misma dirección IP. En la tabla siguiente se explica cómo el servidor IFE gestiona una dirección IP duplicada al detectarla.
Escenario de dirección IP duplicada
Escenario |
IP duplicada detectada |
Indicador LED de estado de la red |
---|---|---|
Enlace Ethernet detectado |
Revierte a la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela predeterminadas. Las solicitudes de ARP se envían una vez cada 15 segundos hasta que la direcciónIP esté disponible. El servidor IFE utiliza la dirección IP cuando está disponible. |
Rojo fijo |
Cambio de dirección manual |
Revierte la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela predeterminadas. Las solicitudes de ARP se envían cada 15 segundos hasta que la dirección IP esté disponible. El servidor IFE utiliza la dirección IP cuando está disponible. |
Rojo fijo |
Recibe una solicitud de ARP |
Si se detecta más de un ARP en un plazo de 10 segundos, inicie el proceso para volver a adquirir la IP. |
Apagado |