Filtrage Modbus TCP/IP
Description
La page Modbus TCP/IP connectés au serveur IFE .
vous permet de définir le niveau d'accès des clientsLes utilisateurs détenant le rôle d'administrateur de la sécurité peuvent modifier les paramètres de filtrage Modbus TCP/IP.
Accès à la page FILTRAGE MODBUS TCP/IP
Pour afficher la page
, cliquez sur .Paramètres de filtrage Modbus TCP/IP
Paramètres |
Description |
---|---|
|
Active le filtrage d'adresses Modbus TCP/IP (fonction désactivée par défaut). Un accès est accordé aux adresses IP figurant dans le tableau. |
Filtrage IP - Paramètres de la liste d'accès global
Cliquez
sur l'icône pour modifier les et définir le niveau d'accès.
Paramètre |
Description |
---|---|
|
Filtre l'adresse IP requise que vous avez entrée. Le nombre d'adresses IP est limité à 10. |
|
Affiche le niveau d'accès de l'adresse IP correspondante :
|
Filtrage IP - Paramètres de liste d'exceptions
Cliquez sur
et définissez des paramètres supplémentaires de .
Paramètre |
Description |
---|---|
|
Filtre l'adresse IP requise que vous avez entrée. Le nombre d'adresses IP est limité à 10. |
|
Affiche le niveau d'accès de l'adresse IP correspondante :
|