DOCA0084ZH-11

冗余-RSTP 网桥

描述

冗余-RSTP 网桥 页面显示 RSTP 网桥的诊断数据。

具有 installer 或 engineer 角色的用户能够更改“诊断”页面设置。

导航至“冗余-RSTP 网桥”页

如要查看 冗余-RSTP 网桥 页,请单击 诊断 > 通讯 > 冗余-RSTP 网桥

常规参数

参数

描述

网桥状态

RSTP 功能的状态。它基于相关配置启用或禁用。

网桥 ID

此网桥的唯一标识符。它是此设备的 MAC 地址和网桥优先级的组合。

根 ID

根网桥的唯一标识符。根设备的 MAC 地址和根网桥优先级的组合。

根端口

在此网桥与根网桥之间提供最低成本路径的端口的端口号。

注: 对于根网桥,这个值始终为 0。对于其他设备,为 1 或 2。

根路径成本

从此网桥到根网桥的路径的成本。

总拓扑变化

自上次复位计数器后,此网桥检测到的拓扑更改的总次数。

单击 复位计数器 ,可将统计值复位为 0。

如果 IFE 服务器关闭或者如果因为配置更改或其他事件导致此接口复位,则所有统计值都将复位为 0。

配置/学习的参数

参数

描述

配置的网桥问候时间

此网桥处配置的问候时间值。

学习的网桥问候时间

网桥当前使用的实际问候时间。它是根网桥的配置的问候时间。

配置的网桥转发延迟

此网桥处配置的转发延迟值。

学习的网桥转发延迟

网桥当前使用的实际转发延迟。它是根网桥的配置的转发延迟。

配置的网桥最大老化时间

此网桥处配置的最大老化时间值。

学习的网桥最大老化时间

网桥当前使用的实际最大老化时间。它是根网桥的配置的最大老化时间。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?