7FR02-0422-01

Réglage de la date et de l’heure

Le réglage de la date et de l’heure garantit l’horodatage correct des journaux.
  1. Appuyez sur le bouton clignotant .
    NOTE: L’icône de l’horloge clignote pour indiquer que la date et l’heure doivent être réglées.

    L’écran DATE/HEURE s’affiche.

  2. Réglez la date et l’heure en utilisant les boutons de menu contextuel et .
  3. Appuyez sur le bouton pour enregistrer la date et l’heure.

    Le message Sauvegardé s’affiche.

    L’écran Récap. s’affiche.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?