7FR02-0422-01

Déclenchement de deux défauts factices

  1. Déclenchez deux défauts factices sur l’un des canaux. Par exemple : Canal 12.

    L’appareil affiche l’alarme d’isolement pour le canal 12 détecté, le voyant alarme s’allume et le voyant aucune alarme s’éteint.

    Le canal 12 affichant le défaut dans l’écran de mise en service se présente comme suit :

  2. Induisez un défaut factice sur un autre canal. Par exemple : Canal 7.

    L’appareil affiche l’alarme d’isolement pour les canaux 7 et 12 détectés, le voyant alarme reste allumé et le voyant aucune alarme reste éteint.

    Les canaux 7 et 12 affichant le défaut dans l’écran de mise en service se présentent comme suit :

    NOTE: Si les deux défauts factices induits sont des défauts d’impédance zéro, l’appareil affiche l’alarme d’isolement sur un seul canal, soit 7 soit 12.
  3. Supprimez le défaut factice sur le canal 7.

    L’alarme d’isolement du canal 7 est supprimée. Comme le défaut factice existe toujours sur le canal 12, l’appareil affiche l’alarme d’isolement sur le canal 12, le voyant alarme reste allumé et le voyant aucune alarme reste éteint.

    Le canal 12 affichant le défaut dans l’écran de mise en service se présente comme suit :

  4. Supprimez le défaut factice sur le canal 12.

    L’appareil revient à l’état de détection du tore, le voyant alarme s’éteint et le voyant aucune alarme s’allume.

    L’écran de mise en service pour le tore détecté et dans l’état sans défaut se présente comme suit :

Code QR pour cette page

Contenu utile ?