7ZH02-0421-03

监控电力系统绝缘

设备根据以下时序图监控未接地的电力系统的绝缘电阻,该时序图为默认设置:

1 网络绝缘正常,任何通道上都没有警报。
2 通道 4 上发生了绝缘故障。通道 4 上显示活动警报。按下 按钮以确认警报。欲了解有关继电器模式的更多信息,请参阅继电器模式欲了解有关继电器确认的更多信息,请参阅继电器确认
3 通道 4 上发生了绝缘故障。已确认活动警报。
4 绝缘故障得到纠正。警报指示灯熄灭。设备恢复为正常状态。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.