重置
可以通过选择访问设备的复位参数。
复位参数包括复位日志、复位趋势和出厂复位。
复位日志或趋势后,现有日志或趋势信息将被擦除,但设置参数值保持不变。执行出厂复位后,设备将重新启动并启动自动试运行。同时,设置参数值复位为默认值。
设置参数、其默认值和允许值的完整列表为:
| 参数 | 默认值 | 允许值 |
|---|---|---|
| 绝缘报警 |
10 kΩ |
0.2...200 kΩ |
| 绝缘警报延迟 | 0 秒 | 0 秒...120 分钟 |
| 应用 | 电路 |
|
| 过滤 | 40 秒 |
|
| 频率 | 50 Hz |
|
| 电压适配器 | 无 |
|
| 通道名称 | 通道 – 1 至通道 – 12,用于 12 个通道 |
通道名称的长度会根据选择的字符自动调整。例如,如果通道名称中只包含字符“W”,则最大长度为 8 个字符,如果通道名称中只包含字符“I”,则最大长度为 18 个字符。 |
| 绝缘警报继电器 | 故障保护 |
|
| 确认警报继电器 | 开 |
|
| 自动测试继电器 | 开 |
|
| 地址 | 1 | 1...247 |
| 波特率 | 19200 |
|
| 奇偶 | 偶 |
|
| 修改密码 | 0000 | 0000...9999 |
| 激活(密码) | 关 |
|
| 对比度 | 50% | 10...100% |
| 背光 | 100% | 10...100% |
| 屏保程序 | 关 |
|