7ZH02-0421-03

未接地电力系统概述

未接地电力系统中也有一些组件是接地的,它可以提高电力系统的服务连续性,保护人身和财产安全。

该系统因国家而异,包括一些强制要求该系统的应用,例如医院和船舶应用。该系统通常用于电力中断可能导致生产损失或导致高昂停机成本的情况。其他可能的应用是在需要最大程度地降低火灾和爆炸的风险时。最后,在某些情况下选择该系统是因为它有利于开展预防性和纠正性维护操作。

系统变压器的中性点与大地隔离,或者中性点与大地之间存在高阻抗,而电气负载框架则接地。这样可以隔离变压器和负载,如果发生第一个故障,则不存在使电流短路的回路,从而允许系统继续正常运行,不会对人员和设备造成危害。该系统必须具有非常低的网络电容,以确保第一个故障电流不会产生较高的电压。但是,必须在发生第二次故障之前检测并修复故障电路。由于该系统可以容错初始故障,因此可以改善维护操作并以安全和方便的方式进行。

Add overview graphic here showing IT system with IMD and IFL connections
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.