7ZH02-0421-03

设备概述

本设备是用于低压未接地电力系统的数字绝缘故障定位器 (IFL)。必须将绝缘监控设备 (IMD) 连接到设备所连接的未接地系统。设备和 IMD 一起定位第一个故障并对故障发出警报信号。

IMD 通过注入信号来监控系统的绝缘电阻。该技术用于所有电力系统类型 - 交流、直流、组合、整流和变速驱动等。设备使用环形互感器连接到系统的通道。设备使用来自 IMD 的注入信号来监控各个通道电路的绝缘电阻。当一个或多个受监控通道的电阻低于定义的阈值时,设备会发出警报并识别故障通道。设备还提供局部通道电阻值,用于更精确地监控系统内的各个通道,以进行预防性维护。

此设备具有下列功能:

  • 最多 12 个通道的故障位置

  • 故障快速定位(时间 < 5 秒)

  • 用于快速安装验证的专用试运行模式

  • 在试运行模式下自动检测和配置兼容的环形互感器

  • 可配置的过滤

  • 根据配置的阈值检测绝缘故障

  • 瞬时故障指示

  • 故障指示继电器

  • 通过 Modbus RS-485 协议进行通讯

  • 可配置的通道名称

  • 可配置每个通道的绝缘阈值

  • 可配置每个通道的绝缘警报时间延迟

  • 显示绝缘阻抗 (R)

  • 显示关联阻抗 (Zc) 的泄露电容 (C)

  • 绝缘故障日志

  • 绝缘阻抗的趋势

本页的QR代码

这有帮助吗?