7DE02-0421-03

Verdrahtung prüfen

Sie können die Verdrahtung des Netzes überprüfen, sobald der Ringkernwandler in Betrieb genommen wurde. Durch eine erfolgreiche Prüfung wird bestätigt, dass die Verdrahtung des Geräts ordnungsgemäß ausgeführt wurde und dass das Gerät eingesetzt werden kann.

Sie können jede der folgenden Überprüfungen durchführen:

  • Sie können auf einem Kanal einen Fehler simulieren. Sie können diese Überprüfung für alle Kanäle nacheinander durchführen.

    1. Simulieren Sie einen Fehler auf einem der Kanäle.

      Das Gerät zeigt den Isolationsalarm auf dem erkannten Kanal an, die Alarm-LED leuchtet auf und die „Kein Alarm“-LED erlischt.

    2. Beheben Sie den simulierten Fehler auf dem Kanal.

      Das Gerät kehrt in den vom Ringkernwandler erkannten Zustand zurück, die Alarm-LED erlischt und die „Kein Alarm“-LED leuchtet auf.

  • Sie können auf zwei Kanälen zwei Fehler gleichzeitig simulieren.

    1. Simulieren Sie einen Fehler auf einem der Kanäle.

      Das Gerät zeigt den Isolationsalarm auf dem erkannten Kanal an, die Alarm-LED leuchtet auf und die „Kein Alarm“-LED erlischt.

    2. Simulieren Sie einen Fehler auf dem anderen Kanal.

      Das Gerät zeigt den Isolationsalarm auf beiden erkannten Kanälen an, die Alarm-LED bleibt an und die „Kein Alarm“-LED bleibt aus.

      HINWEIS: Wenn es sich bei beiden simulierten Fehlern um Nullimpedanz-Fehler handelt, dann zeigt das Gerät den Isolationsalarm nur auf einem der beiden Kanäle an.
    3. Beheben Sie den simulierten Fehler auf einem der Kanäle.

      Der Isolationsalarm auf diesem Kanal wird aufgehoben. Da der simulierte Fehler auf dem anderen Kanal immer noch vorhanden ist, zeigt das Gerät den Isolationsalarm nun auf dem anderen Kanal an, die Alarm-LED bleibt an und die „Kein Alarm“-LED bleibt aus.

    4. Beheben Sie den simulierten Fehler auf dem anderen Kanal.

      Das Gerät kehrt in den vom Ringkernwandler erkannten Zustand zurück, die Alarm-LED erlischt und die „Kein Alarm“-LED leuchtet auf.

HINWEIS: Es wird dringend empfohlen, dass Sie nicht mehr als einen Nullimpedanz-Fehler simulieren.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.