Sicherheitshinweise
Wichtige Informationen
Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und sehen Sie sich die Ausrüstung genau an, um sich mit dem Gerät vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung vertraut zu machen. In diesem Handbuch oder auf dem Gerät können sich folgende Hinweise befinden, die vor potenziellen Gefahren warnen oder die Aufmerksamkeit auf Informationen lenken, die eine Prozedur erklären oder vereinfachen.
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation
hin, die bei Nichtbeachtung zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führt.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
WARNUNG |
|---|
|
WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation
hin, die bei Nichtbeachtung zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen kann.
|
VORSICHT |
|---|
|
ACHTUNG weist auf eine gefährliche Situation
hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten Verletzungen führen
kann.
|
| HINWEIS |
|---|
|
HINWEIS wird verwendet, um Verfahren zu beschreiben, die
sich nicht auf eine Verletzungsgefahr beziehen.
|
Bitte beachten
Elektrisches Gerät sollte stets von qualifiziertem Personal installiert, betrieben und gewartet werden. Schneider Electric übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben. Eine qualifizierte Person ist jemand, der Fertigkeiten und Wissen im Zusammenhang mit dem Aufbau, der Installation und der Bedienung von elektrischen Geräten und eine entsprechende Schulung zur Erkennung und Vermeidung der damit verbundenen Gefahren absolviert hat.
GEFAHR
WARNUNG
VORSICHT