7RU02-0421-03

Пример применения: Поиск пробоя изоляции при помощи прибора контроля изоляции IMD

Вы можете использовать устройство для поиска пробоя изоляции незаземленной электрической системы с прибором IMD.

Питание IMD осуществляется от контролируемой им незаземленной электрической системы. Прибор IMD подключен к нейтрали (или к одной фазе) и заземлению. Устройство подключено к тороидам. Тороиды подключены к каналам системы.

Прибор IMD осуществляет контроль изоляции системы. Устройство определяет канал, где произошел пробой изоляции. Устройство имеет один релейный выход для управления световым или звуковым сигнализатором.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?