О настоящем руководстве
Данное руководство предназначено для конструкторов, изготовителей шкафов, установщиков, системных интеграторов и специалистов по техническому обслуживанию, которые работают с незаземленными электрическими распределительными системами, включающими приборы контроля изоляции (IMD) и устройства для поиска пробоя изоляции.
В тексте данного руководства термин «устройство» обозначает IFL12MCN. В тексте данного руководства термин «IMD» обозначает IM400N.
Концепция настоящего руководства предполагает, что вы понимаете принципы контроля изоляции и поиска пробоев изоляции и знакомы с оборудованием и электрической системой, в составе которых эксплуатируется ваше устройство.
Данное руководство не содержит инструкций по интеграции данных устройства или по выполнению настройки устройства при помощи систем управления энергопотреблением или программного обеспечения.
Свяжитесь с региональным представителем Schneider Electric, чтобы узнать об имеющихся возможностях для дополнительного обучения по вашим устройствам.
Убедитесь, что вы используете последнюю версию микропрограммного обеспечения устройства, чтобы иметь доступ ко всем новейшим возможностям.
Новейшая документация по вашему устройству доступна для загрузки на веб-сайте www.se.com.
Используемые документы
| Документ | Кол-во |
|---|---|
| Инструкция: Прибор для поиска пробоя изоляции Vigilohm IFL12MCN | GDE10315 |
| Руководство по вводу в эксплуатацию: Прибор для поиска пробоя изоляции Vigilohm IFL12MCN | 7EN02-0422 |
| Каталог Vigilohm | PLSED310020EN |
| Заземление систем в ИТ: решение по улучшению доступности промышленных электрических сетей. Руководство по применению | PLSED110006EN |
| Заземление систем в низковольтных сетях (схемы заземления в низковольтных сетях (режимы нейтрали) Cahier technique n° 172) | CT172 |
| Заземление систем в ИТ (с незаземленной нейтралью) в низковольтных сетях (Схемы заземления в ИТ (с изолированной нейтралью) в LV Cahier technique n° 178) | CT178 |