7RU02-0421-03

Имя канала

Можно задать имя канала для всех 12 каналов.

Имя канала может быть только на английском языке. Допустимые символы:

  • A–Z

  • a–z

  • от 0 до 9

  • Специальные символы (дефис-минус (-), наклонная черта (/), процент (%), точка (.), (пробел))

Длина имени канала регулируется автоматически в зависимости от выбранных символов. Например, если имя содержит только знак «W», то максимальная длина составит 8 символов, а если имя канала содержит знак «I», то максимальная длина составит 18 символов.

Для редактирования используйте следующие контекстные кнопки:

  • для изменения выбранного символа.

  • для перемещения на один знак вправо от выбранного или переход к самому левому знаку.

  • для подтверждения имени канала.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?