Функции Modbus
Код функции | Наименование функции | |
---|---|---|
Десятичный | Шестнадцатеричный | |
3 | 0x03 | Чтение регистров хранения * |
4 | 0x04 | Чтение входных регистров * |
6 | 0x06 | Запись одного регистра |
8 | 0x08 | Диагностика Modbus |
16 | 0x10 | Запись нескольких регистров |
43 / 14 | 0x2B / 0E | Чтение идентификационных данных устройства |
43 / 15 | 0x2B / 0F | Получение даты/времени |
43 / 16 | 0x2B / 10 | Установка даты/времени |
Запрос на чтение идентификационных данных устройства
Кол-во | Тип | Значение |
---|---|---|
0 | VendorName |
Schneider Electric |
1 | ProductCode | IMDIFL12MCN |
2 | MajorMinorRevision | XXX.YYY.ZZZ |
3 | VendorURL | |
4 | ProductName | Прибор для поиска пробоя изоляции |
5 | ModelName | IFL12MCN |
Устройство отвечает на запросы любого типа (базовые, регулярные, расширенные).