Экраны состояния
Сводные данные
На экране по умолчанию отображаются сводные данные. Данный экран отображает сведения о не введенных в эксплуатацию каналах, введенных в эксплуатацию каналах, а также статус изоляции введенных в эксплуатацию каналов.
Пример, когда все 12 каналов введены в эксплуатацию:
Пример, когда 12 каналов введены в эксплуатацию, и 3 канала (номера каналов: 2, 6 и 10) имеют сигнал о пробое изоляции:
Пример, когда 12 каналов введены в эксплуатацию, и 3 канала (номера каналов: 2, 6 и 10) имеют подтвержденный сигнал о пробое изоляции:
Измеренное значение сопротивления изоляции (R)
Устройство отображает измеренное значение сопротивления изоляции для каждого канала по отдельности. Пример измеренного значения для канала 4:
Измеренное значение импеданса (Z)
Устройство отображает измеренное значение импеданса для каждого канала по отдельности. Пример измеренного значения для канала 4:
Сигнал о пробое изоляции: обнаружен пробой изоляции
Если значение сопротивления изоляции падает ниже порогового значения для сигнала о пробое изоляции, то устройство отображает экран уведомления о пробое изоляции. Пример экрана уведомления о пробое изоляции для канала 4:
Возможны два сценария дальнейших действий:
Сигнал о пробое изоляции подтвержден
Данный экран отображается, если вы подтвердили сигнал о пробое изоляции. Пример экрана уведомления о пробое изоляции для канала 4:
Неустановившийся отказ
Данный экран отображается, если произошел неустановившийся отказ. Пример неустановившегося сигнала для канала 4:
Подтверждение
неустановившегося
сигнала путем
нажатия кнопки .