7RU02-0421-03

Конфигурация IM400N

Для обеспечения требуемой работы устройства необходимо выполнить конфигурацию IM400N.

Установите на IM400N следующие параметры сети для обеспечения совместимости с устройством:

Примечание: При выполнении сброса IM400N на заводские настройки вам снова потребуется установить данные параметры.

  1. Выберите Меню > Параметры > Сеть.
  2. Установите следующие значения параметров сети и сохраните их:
    Параметр Значение
    Приложение Силовая цепь или Цепь управления
    Обнаружение IFL12
    Адаптер напряжения Нет или PHT1000
    Примечание: См. сведения об изменении параметров в руководстве пользователя IM400N.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?