Puesta en marcha para el cumplimiento de las normas de seguridad funcional
Introducción
En una instalación conforme con las normas de seguridad funcional, deberá comprobar la configuración del dispositivo y el sistema completos antes de la puesta en marcha de la instalación.
Proceso de puesta en marcha
| Fase | Descripción |
|---|---|
| 1 |
Valide el cableado del dispositivo conforme a la descripción que aparece en la sección instalación y cableado del producto. Consulte la sección Instalación y cableado del producto. |
| 2 |
Valide los ajustes del dispositivo conforme a la descripción que aparece en la configuración del producto. Consulte la sección Requisitos de cumplimiento de normas de seguridad. |
Utilización del protocolo Modbus/98 para la puesta en servicio
El protocolo de comunicación el dispositivo cumple los requisitos de la norma IEC60730-1: Anexo H (Clase B de software). El uso de este protocolo de comunicación en lugar de la interfaz Modbus estándar proporciona un canal funcional seguro entre el dispositivo y el sistema.
Puede confirmar el procedimiento de configuración y puesta en marcha del dispositivo (Prueba de la supervisión de aislamiento y la detección de fallos de aislamiento) asegurándose de que los valores establecidos en el dispositivo son los previstos (función de escritura Modbus/98) y que los valores leídos desde este son fiables (de acuerdo lo dispuesto en la norma IEC 60730-1: Anexo H, Clase B).
El protocolo es un complemento del protocolo estándar Modbus (según su definición en el documento Modbus Serial Line Protocol and Implementation Guide v1.02 [Manual de implementación y especificación del protocolo Modbus en líneas serie v1.02], disponible en Modbus.org) que emplea un código funcional desarrollado específicamente: 98 (0x62). Consulte el documento sobre el protocolo Modbus/98 específico para obtener una descripción detallada del protocolo y un manual de implementación del controlador maestro.
El protocolo se vale del mecanismo de sesiones que se describe a continuación para encapsular la comunicación en una estructura segura:
Aunque pueden producirse múltiples operaciones de lectura/escritura conforme a Modbus/98 durante una sesión activa, es obligatorio cerrar la sesión al final de una determinada secuencia.
El uso de este protocolo ofrece las siguientes funciones:
-
Integridad de los datos: La integridad de los datos transmitidos y procesados por el dispositivo durante fallos del dispositivo y el sistema utilizando mecanismos de gestión de errores específicos integrados en el protocolo.
-
Sincronización de las comunicaciones: Las transmisiones son secuenciales y se desarrollan en una ventana temporal válida.
-
Enlace seguro: Los dispositivos maestro y esclavo identifican ambos extremos de la sesión de comunicación activa utilizando tokens únicos que se reinicializan en cada sesión.
Puede utilizar ambos protocolos (Modbus estándar y Modbus/98) al mismo tiempo en el dispositivo. Sin embargo, para cumplir todos los requisitos relativos a normas de seguridad funcional, el sistema que integra el dispositivo debe seguir la siguiente secuencia de configuración (utilizando el protocolo Modbus/98):
| Parámetro | Dirección | Registro | Valor | Comentario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | hex | dec | hex | |||
| Bloquear el protocolo Modbus estándar | 754 | 2F2 | 755 | 2F3 | 1 (ENCENDIDO) | La función de lectura sigue estando activa |
| Bloquear la HMI con contraseña | 3014 | BC6 | 3015 | BC7 | 0000...9999 | Establecer contraseña |
| 3015 | BC7 | 3016 | BC8 | 1 | Activar protección por contraseña | |
El dispositivo no puede confirmar si los datos recibidos son correctos y aplicables al sistema. Este solo puede confirmar la integridad de los datos recibidos.