Instalación y cableado del producto
Relés
El dispositivo proporciona una opción de configuración que permite cumplir las normas de seguridad y aplicación. El repetidor de alarma de aislamiento utilizado como accionador proporciona una función de seguridad global.
Puede activar esta función a través de un ajuste de repetidor:
La salida del repetidor de alarma de aislamiento se utiliza para alertar al PLC acerca de un fallo de aislamiento en un grupo de canales de 12 canales. Al utilizar múltiples dispositivos en un mismo sistema, puede identificar el grupo de 12 canales que presenta el fallo.
PLC
Para que el sistema detecte todos los estados del producto, el dispositivo deberá conectarse a un PLC o dispositivo equivalente. Para que el PLC cubra el estado de todos los productos, deberá implementarse la siguiente configuración:
| Funcionamiento |
Repetidor de alarma de aislamiento |
|
|---|---|---|
| Funcionamiento normal | Sin fallo de aislamiento | Cerrado |
| Alarma de aislamiento | Abierto | |
| Producto no operativo | Cerrado | |
La salida de alarma Modbus se utiliza para alertar al PLC acerca de un fallo de aislamiento en cualquier canal.
El PLC deberá comprobar cada segundo del registro del contador de estado (1105) en que se registre un nuevo valor. Los nuevos valores del registro del contador de estado (1105) indican que las comunicaciones se encuentran activas y que el sistema funciona según lo previsto. En caso de que el valor no se modifique, el PLC deberá advertir de la presencia de un fallo de aislamiento. Los respectivos bits del registro Modbus de localización (1103) y el registro Modbus de localización de complementos (1104) deben complementarse. En caso de no complementarse, el PLC deberá advertir de la presencia de un fallo de aislamiento.