7ES02-0421-03

Registro

El dispositivo registra los datos de los 240 eventos más recientes. Puede acceder a los 240 registros a través de la HMI y las comunicaciones. Los eventos de fallos se activan mediante el estado de fallo de aislamiento.

El evento 1 es el evento que se registró más recientemente, y el evento 240 es el evento más antiguo registrado.

El evento más antiguo se elimina cuando se produce un nuevo evento (la tabla no se restablece).

Esta información permite mejorar el funcionamiento del sistema y distribución y facilita las tareas de mantenimiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?