Filtrado
Este parámetro se utiliza para ajustar los valores de medidas de aislamiento que siempre dependen de los equipos que se emplean en la aplicación. Los criterios son:
-
Número de cargas
-
Tipo de cargas
-
Tamaño del sistema (afecta a la capacitancia)
-
Conmutación de cargas
El dispositivo está diseñado para proporcionar mediciones de resistencia y capacitancia de aislamientos precisas en sistemas altamente perturbados con dispositivos electrónicos.Dicha característica mejora la estabilidad de medición al evitar fluctuaciones en la pantalla y alarmas de aislamiento transitorias no deseadas.. El tiempo de respuesta asociado con esta función de filtrado no afecta el sistema de alimentación sin conexión a tierra. Hay disponibles tres valores para este parámetro:
| Valor | Tiempo de respuesta | Consumo recomendado |
|---|---|---|
| 5s | 5 segundos |
Se utiliza en el modo de mantenimiento. Diagnostica variaciones rápidas en la resistencia de aislamiento y la capacitancia de fuga. Se utiliza en los siguientes casos:
|
| 40s (predeterminado) | 40 segundos |
Se utiliza en el modo de funcionamiento. Para supervisar los aislamientos de instalaciones típicas. |
| 400s | 400 segundos |
Se utiliza en el modo de funcionamiento. Para supervisar aislamientos de instalaciones con altas perturbaciones y/o instalaciones con una capacitancia de fuga elevada. |