7ES02-0421-03

Tendencias

El dispositivo registra y muestra la media del aislamiento del sistema en forma de curvas. El dispositivo muestra las curvas correspondientes los siguientes periodos:

  • última hora (1 punto cada 2 minutos)

  • último día (1 punto por hora)

  • última semana (1 punto por día)

  • último mes (1 punto por día)

  • último año (1 punto por mes)

La escala del gráfico se ajusta automáticamente a los datos mostrados para optimizar la precisión de la pantalla.

Las curvas muestran una tendencia general sobre cómo el aislamiento del sistema evoluciona a lo largo del tiempo. Estas se calculan a partir de medias relacionadas con periodos más cortos o más largos, dependiendo de los gráficos. Por tanto, los gráficos pueden no mostrar fallos de aislamiento transitorios cuando estos se estabilizan con el paso del tiempo.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?