Eliminación del nombre de canal
- Vaya a .La pantalla NOMBRE DE CANAL se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.
- En este caso, realice una de las siguientes acciones:
La pantalla NOMBRE DE CANAL se muestra junto con el nombre predeterminado CHANNEL – 1 y el carácter C resaltado.
- Pulse
el botón
.
La pantalla NOMBRE DE CANAL se muestra, se elimina el nombre predeterminado, y la pantalla queda en blanco.
- Pulse el botón
para confirmar la eliminación del nombre de canal.
Se muestra el mensaje Guardado. - Pulse
el botón Esc.La pantalla NOMBRE DE CANAL se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.
- Ejecute del al para eliminar el resto de nombres de canal.