7ES02-0421-03

Acerca de este manual

Este manual describe las funciones del localizador de fallos de aislamiento Vigilohm IFL12MCN y proporciona instrucciones para su instalación, puesta en marcha y configuración.

Este manual va dirigido a diseñadores, fabricantes de paneles, instaladores, integradores de sistemas y técnicos de mantenimiento cuyo trabajo está relacionado con sistemas de distribución eléctrica sin conexión a tierra que incluyen dispositivos de supervisión de aislamiento (IMD) equipados con dispositivos de localización de fallos.

A lo largo del manual, el término “dispositivo” hace referencia al IFL12MCN. A lo largo del manual, el término “IMD” hace referencia al IM400N.

Este manual presupone que el usuario cuenta con conocimientos sobre la supervisión de aislamientos y está familiarizado con el equipo y el sistema de alimentación en los cuales se instala el dispositivo.

El manual no incluye instrucciones sobre cómo incorporar datos del dispositivo o establecer configuraciones en este mediante sistemas o software de gestión de energía.

Póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric para informarse acerca de las oportunidades de formación complementaria sobre los dispositivos.

Asegúrese de utilizar la versión más actualizada de firmware del dispositivo para poder acceder a las últimas funciones.

La documentación más actualizada sobre el dispositivo puede descargarse desde www.se.com.

Documentos relacionados

Documento Número
Hoja de instrucciones: Localizador de fallos de aislamiento Vigilohm IFL12MCN GDE10315
Manual de puesta en marcha Localizador de fallos de aislamiento Vigilohm IFL12MCN 7EN02-0422
Catálogo de Vigilohm PLSED310020EN
El sistema de conexión a tierra de equipos informáticos: una solución para mejorar la disponibilidad de las redes eléctricas industriales; Guía de la aplicación PLSED110006EN
Las conexiones a tierra de sistemas en entornos de BT (Esquemas de las conexiones a tierra en entornos de BT (modos de neutro); Manual técnico n.º 172) CT172
El sistema de conexión a tierra de equipos informáticos (neutro sin conexión a tierra) en entornos de BT (Esquema de IT (en neutro aislado) de las conexiones a tierra en entornos de BT; Manual técnico n.º 172) CT178

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?