7RU02-0421-03

Дополнительное оборудование

Требуемое дополнительное оборудование зависит от типа системы, в которой используется устройство.

Перечень дополнительного оборудования

Дополнительное оборудование Номер по каталогу
Разрядник Cardew C 250 В 50170
Разрядник Cardew C 440 В 50171
Разрядник Cardew C 660 В 50172
Разрядник Cardew C 1000 В 50183
Основание Cardew C * 50169
Адаптер напряжения PHT1000 50248
Адаптер напряжения IFL12VA1T IMDIFL12VA1T
Тороид См. каталог Vigilohm

Разрядник Cardew C

Функция

Cardew C используется, если устройство вместе с прибором контроля изоляции IMD подключено ко вторичной обмотке трансформатора СН/НН (в соответствии с правилами и нормативами, принятыми в различных странах.

Он защищает низковольтную (НН) систему от потенциальных проблем, связанных с перенапряжением. Подключается ко вторичной обмотке трансформатора. Разрядник Cardew C может использоваться в следующих системах:

  • U < 1000 В перем. тока

  • U < 300 В пост. тока

Таблица выбора

Un: Номинальное напряжение фаза-фаза системы перем. тока

Ui: Напряжение дуги

Тип Cardew C

Доступная нейтраль

Недоступная нейтраль

U ≤ 380 В

U ≤ 220 В

400 В < Ui ≤ 750 В

250 В

380 В < U ≤ 660 В

220 В < U ≤ 380 В

800 В < Ui ≤ 1100 В

440 В

600 В < U ≤ 1000 В

380 В < U ≤ 660 В

1100 В < Ui ≤ 1600 В

660 В

1000 В < U ≤ 1560 В

600 В < U ≤ 1000 В

1600 В < Ui ≤ 2400 В

1000 В

Габариты

Монтаж

  • Cardew C с монтажом непосредственно на шинах

  • Монтаж на монтажной пластине

Подключение

Информацию о подключении см. в инструкции к устройству.

Адаптер напряжения

Опциональные адаптеры напряжения/заземления PHT1000 и IFL12VA1T.

Функция

Адаптеры напряжения PHT1000 и IFL12VA1T используются для подключения IMD и устройства соответственно к незаземленным системам с напряжением выше 480 В перем. тока. Проводка, которой адаптер напряжения и устройство подключены к IMD, должна быть рассчитана на то же напряжение, что и контролируемая сеть.

Габариты

IFL12VA1T

PHT1000

Монтаж

На DIN-рейке На монтажной пластине

Подключение

Информацию о подключении см. в инструкции к устройству.

Тороиды

Тороиды используются для подключения устройства к контролируемым каналам системы. Совместимые тороиды:

  • TA30

  • PA50

  • IA80

  • MA120

  • SA200

  • GA300

  • TOA80

  • TOA120

Актуальный перечень совместимых устройств см. в каталоге Vigilohm. Технические характеристики см. в руководстве пользователя тороида.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?