7ZH02-0421-03

警报事件记录

每个事件使用两个记录存储:

  • 绝缘警报发生时创建的“主”记录。其中包含绝缘值。

  • 为以下类型事件创建的“辅助”记录:

    • 已确认绝缘警报

    • 瞬时绝缘警报

    • 电源故障或电源循环开关

    • 环形互感器断开连接

    • 定位信号不可用

    • 产品或通道错误

    • 自动启动试运行

日志中事件记录的说明

寄存器 单位 类型 范围 描述
字 1 Uint16 1...65535 事件记录编号

字 2

字 3

字 4

字 5

Uint64 事件的时间标记(使用与产品日期/时间相同的代码)

字 6

字 7

Uint32

  • 0...1

  • 0x40,0x20

  • 10000...10023,1110...1134

记录识别码:

  • 字 6,最高有效位字节:主/辅助记录的信息。此字段的值为 1 时代表主记录,值为 0 时代表辅助记录。

  • 字 6,最低有效位字节:存储在值字段中的数据类型。

  • 字 7:Modbus 寄存器的地址,它是值字段中数据的来源。

字 8

字 9

字 10

字 11

Uint64

根据记录类型(主或辅助):

  • 主记录(事件发生时):事件发生时的绝缘电阻值(以欧姆为单位)(在最后 2 个寄存器中以 Float32 编码)。

  • 辅助记录(早期事件列表)(在最后 2 个寄存器中以 Uint32 编码)

字 12 Uint16 1...65534

事件的主/辅助记录识别码:

  • 对于事件的主记录,此识别码是奇整数,编号从 1 开始,每个新事件的编号依次加 2。

  • 对于事件的辅助记录,此识别码等于主记录识别码加 1。

事件的示例

下面的 2 条记录为发生在 2010 年 10 月 1 日中午 12:00,并在下午 12:29 得到确认的绝缘警报的示例。

记录编号:1

地址 寄存器 单位 类型 描述
十进制 十六进制 十进制 十六进制
20002 4E22 20003 4E23 Uint16 1 记录编号
20003 4E23 20004 4E24 Uint64

  • 10

  • 0

  • 10

  • 1

  • 12

  • 0

  • 0

绝缘警报发生的日期(2010 年 10 月 1 日,中午 12:00)
20007 4E27 20008 4E28 Uint32

  • 1

  • 0x40

  • 10000

记录识别码:

  • 主记录加辅助记录

  • 浮点 32 位值(绝缘电阻)

  • 寄存器 10000 的值(绝缘电阻监控寄存器)

20009 4E29 20010 4E2A 欧姆 Uint64 10000 绝缘警报时的绝缘电阻值
20013 4E2D 20014 4E2E Uint16 1 事件的辅助记录识别码

记录编号:2

地址 寄存器 单位 类型 描述
十进制 十六进制 十进制 十六进制
20014 4E2E 20015 4E2F Uint16 2 记录编号
20015 4E2F 20016 4E30 Uint64

  • 10

  • 0

  • 10

  • 1

  • 12

  • 29

  • 0

绝缘警报确认的日期(2010 年 10 月 1 日,中午 12:29)
20019 4E33 20020 4E34 Uint32

  • 1

  • 0x20

  • 1112

记录识别码:

  • 辅助记录

  • Uint32 格式的值(确认的警报)

  • 1112 寄存器中的值(通道状态)。

20021 4E35 20022 4E36 Uint64 8 确认绝缘警报时绝缘警报寄存器的值
20025 4E39 20026 4E3A Uint16 2 事件的辅助记录识别码
本页的QR代码

这有帮助吗?