7IT02-0421-03

Nome del canale

È possibile configurare il nome del canale prescelto per tutti i 12 canali.

il nome del canale può essere configurato solo in inglese. I caratteri consentiti sono:

  • A-Z

  • a-z

  • 0-9

  • Caratteri speciali (segno meno (-), barra (/), percentuale (%), punto (.), (spazio)

La lunghezza del nome del canale viene regolata automaticamente in base alla scelta del carattere. Se, ad esempio, il nome del canale contiene solo il carattere "W", la lunghezza massima è 8 caratteri e il nome del canale contiene solo il carattere "I", la lunghezza massima è 18 caratteri.

Utilizzare i seguenti pulsanti contestuali per la modifica:

  • per modificare il carattere selezionato.

  • per selezionare il carattere a destra di quello attualmente selezionato, oppure per tornare al carattere a sinistra.

  • per confermare il nome del canale.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?