7ZH02-0421-03

试运行

必须对设备进行试运行,以便设备可以检测环形互感器并识别相应环形互感器中的绝缘故障。

在下列情况下需强制执行试运行:

  • 安装新设备。

  • 在已安装的设备上安装一个或多个环形互感器。

  • 在已安装的设备上移除一个或多个环形互感器。

  • 将环形互感器更换为不同的型号。(例如:将 TA30 型更换为 PA50 型)

  • 更换设备

当您重新连接或使用同一类型的环形互感器更换环形互感器时,不需要执行试运行。

设备有下列试运行模式:

  • 自动

  • 手动

本页的QR代码

这有帮助吗?