Paramètres de communication
Avant d’établir toute communication avec l’appareil, vous devez configurer le port de communication Modbus. Vous pouvez configurer les paramètres de communication en sélectionnant (
).Les paramètres de communication, leurs valeurs autorisées et leurs valeurs par défaut sont les suivants :
Paramètre | Valeur par défaut | Valeurs autorisées |
---|---|---|
Adresse | 1 | 1…247 |
Vitesse | 19200 |
|
Parité | Paire |
|
Pour modifier la valeur du paramètre, reportez-vous à la section Modification de paramètres à l’aide de l’afficheur.
En mode point-à-point, lorsque l’appareil est connecté directement à un ordinateur, l’adresse réservée 248 peut être utilisée pour communiquer avec l’appareil peu importe l’adresse interne de l’appareil.