7PT02-0421-03

Excluindo o nome do canal

  1. Navegue para Menu > Configurações > Rede > Nome do canal.
    A tela NOME DO CANAL é exibida com a grade de canal e um ponto intermitente na grade do canal 1. Isso indica que o canal 1 está selecionado.
  2. Execute qualquer uma das seguintes ações:

    • Para excluir o nome do canal 1, pressione o botão .

    • Para excluir o nome dos outros canais, pressione o botão para navegar até o canal desejado e pressione o botão .

    • Para excluir o nome de todos os canais, pressione os botões e .

    A tela NOME DO CANAL é exibida com o nome padrão CANAL – 1 e o caractere C realçado.

  3. Pressione o botão .

    A tela NOME DO CANAL é exibida, o nome padrão é excluído e a tela fica em branco.

  4. Pressione o botão para confirmar a exclusão do nome do canal.
    A mensagem Guardado é exibida.
  5. Pressione o botão Esc.
    A tela NOME DO CANAL é exibida com a grade de canal e um ponto intermitente na grade do canal 1. Isso indica que o canal 1 está selecionado.
  6. Execute à para excluir outros nomes de canal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?