7DE02-0421-03

Display

Sie können für das Display den Kontrast und die Hintergrundbeleuchtung einstellen sowie den Bildschirmschoner aktivieren.

Sie können die Geräte-Displayparameter durch die Auswahl von Menü > Einstellungen > Display aufrufen.

Die Anzeige-Parameter sowie die zulässigen Werte und Standardwerte lauten wie folgt:

The following table is profiled. Check for row profiling before making any changes.
Parameter Standardwert Zulässige Werte
Kontrast 50 % 10 % bis 100 %
Hintergrundbeleuchtung 100 % 10 % bis 100 %
Bildschirmschoner AUS
  • EIN

    Wenn Sie diesen Wert auswählen, wird das Display nach 5 Minuten Inaktivität ausgeschaltet. Wenn Sie eine Taste drücken oder ein Fehler auftritt, schaltet sich das Display ein.

  • AUS

Anweisungen zur Änderung des Parameterwerts finden Sie unter Parameteränderung über das Display.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?