7ZH02-0421-03

示例应用:使用 IMD 定位绝缘警报,其中的设备和 IMD 连接到通讯网络

您可以使用该设备找到未接地电力系统的绝缘警报,其中的 IMD 连接到通讯网络。

IMD 由其监控的未接地电力系统供电。IMD 连接到中性线(或一相)和接地点。设备连接到环形互感器。环形互感器连接到系统的通道。

IMD 监控系统的绝缘。设备定位发生绝缘故障的通道。IMD 和设备通过 Modbus 通讯连接到监控器。此应用可以支持监控器级别的以下操作:

  • 显示屏:

    • 产品状态

    • 所有通道绝缘警报(活动和已确认)

    • 最后 240 个具有时间标记的事件的详细信息

    • 用于创建在不同时期监控这些值的表或曲线的 R 和 C 值

  • 远程配置产品:可以远程访问所有设置

本页的QR代码

这有帮助吗?