7DE02-0421-03

Frequenz

Sie können die Nennfrequenz der überwachten Anwendung einstellen.

Für diesen Parameter sind vier Werte verfügbar:

  • 50 Hz (Werkeinstellung)

  • 60 Hz

  • 400 Hz

  • Gleichspannung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?