7PT02-0421-03

Visão geral do hardware

O Vigilohm IFL12MCN apresentam 5 blocos terminais.
A Relé do alarme
B Fonte de alimentação auxiliar
C LED de estado do produto
D LED de comunicação
E Botão Menu
F LED de nenhum alarme
G Botão Esc
H LED de alarme
I 3 botões de menu contextual
J

Etiqueta

NOTA: Faça a leitura do código QR para ver a documentação do dispositivo: Link do código QR

K Comunicação RS-485
L 12 conexões de toroide
M Entrada de tensão
N Tela LCD
O Gaxeta
P Referência comercial e dados de fabricação
Q

Etiqueta de especificação

NOTA: Faça a leitura do código QR para ver a documentação do dispositivo: Link do código QR

R Grampo de montagem DIN

Referência comercial do dispositivo

Modelo Referência comercial
IFL12MCN IMDIFL12MCN
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?