7IT02-0421-03

Panoramica dispositivo

Il dispositivo è un localizzatore di guasti di isolamento digitale (IFL) per sistemi di potenza non collegati a terra a bassa tensione. È necessario collegare un dispositivo di monitoraggio dell'isolamento (IMD) al sistema non collegato a terra al quale è collegato il dispositivo. Il dispositivo insieme all'IMD localizza il primo guasto e segnala il guasto come allarme.

L'IMD monitora la resistenza dell'isolamento del sistema immettendo un segnale. Questa tecnica è utilizzata per tutti i tipi di sistemi di potenza (CA, CC, combinati, rettificati, con variatore di velocità, ecc.). Il dispositivo è collegato ai canali del sistema con un toroide. Il dispositivo utilizza il segnale inviato dall'IMD per monitorare la resistenza dell'isolamento dei circuiti dei singoli canali. Il dispositivo avverte l'utente quando una o più resistenze dei canali monitorati è inferiore alla soglia definita e individua i canali guasti. Il dispositivo fornisce anche i valori della resistenza dei singoli canali, che consentono di monitorare in modo più preciso i singoli canali nel sistema per la manutenzione preventiva.

Il dispositivo fornisce le seguenti funzionalità:

  • Localizzazione guasti di max. 12 canali

  • Localizzazione rapida dei guasti (velocità < 5 s)

  • Modalità di messa in servizio dedicata per la verifica rapida dell'installazione

  • Localizzazione automatica e configurazione di toroidi compatibili in modalità di messa in servizio

  • Filtraggio configurabile

  • Rilevamento di guasti di isolamento conformemente alla soglia configurata

  • Indicazione di guasti transitori

  • Relè per indicazione di guasti

  • Comunicazione mediante protocollo Modbus RS-485

  • Nome del canale configurabile

  • Soglia di isolamento configurabile per canale

  • Ritardo allarme isolamento configurabile per canale

  • Display resistenza di isolamento (R)

  • Display capacità di dispersione (C) con impedenza associata (Zc)

  • Registro guasto isolamento

  • Tendenze della resistenza di isolamento

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?