7RU02-0421-03

Реле подтверждения сигнала о пробое изоляции (Ack Al. Relay)

Вы можете настроить реле подтверждения сигнала о пробое изоляции в зависимости от подключенной к реле нагрузки.

Когда реле подключены к нагрузке (например, к звуковым сигналам или лампам), рекомендуется выключить данные внешние сигнальные устройства, до того как уровень сопротивления изоляции поднимется обратно до уровня выше заданных пороговых значений. Это можно сделать нажатием кнопки подтверждения в состоянии сигнала о пробое изоляции.

В некоторых системных конфигурациях требуется предотвратить данный тип подтверждения и повторно включать реле, только когда уровень сопротивления изоляции поднимется выше заданных пороговых значений. Это выполняется путем изменения соответствующего параметра.

Допустимыми значениями для данного параметра являются ВКЛ и ВЫКЛ. Значение по умолчанию – ВКЛ.

Для ВКЛ реле подтверждения сигнала о пробое изоляции выберите Меню > Параметры > Конфиг. В-В > Ack. Al. Relay > ВКЛ.

Для ВЫКЛ реле подтверждения сигнала о пробое изоляции выберите Меню > Параметры > Конфиг. В-В > Ack. Al. Relay > ВЫКЛ.

При обнаружении устройством пробоя изоляции включается сигнальное реле пробоя изоляции.

  • Если установлено значение ВКЛ, то при подтверждении сигнала реле возвращается в исходное положение.

  • Если установлено значение ВЫКЛ, то при подтверждении сигнала реле не возвращается в исходное положение.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?