7DE02-0421-03

Protokoll

Das Gerät erfasst die Details der 240 jüngsten Fehlerereignisse. Sie können über die MMS und die Kommunikationsschnittstelle auf alle 240 Protokolleinträge zugreifen. Die Fehlerereignisse werden vom Isolationsfehlerstatus ausgelöst.

Ereignis 1 ist das Ereignis, das zuletzt aufgezeichnet wurde, und Ereignis 240 ist das älteste aufgezeichnete Ereignis.

Das älteste Ereignis wird gelöscht, wenn ein neues Ereignis auftritt (die Tabelle wird nicht zurückgesetzt).

Durch die Nutzung dieser Informationen kann die Leistung des Verteilernetzes verbessert und Wartungsarbeiten können beschleunigt werden.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?