7ES02-0421-03

Puesta en marcha manual

El dispositivo debe ponerse en marcha manualmente si el transformador toroidal conectado no es uno de los transformadores toroidales recomendados.

NOTA: Consulte el catálogo de Vigilohm para acceder a la lista más actualizada de transformadores toroidales compatibles.
  1. Vaya a Menú > Ajustes > Puesta en marcha > Manual.
    La pantalla Manual se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.
  2. En este caso, realice una de las siguientes acciones:

    • Para poner en marcha el canal 1, pulse el botón .

    • Para poner en marcha el resto de canales, pulse el botón para desplazarse hasta el canal deseado y, seguidamente, pulse el botón .

    • Para poner en marcha todos los canales, pulse el botón y, a continuación, pulse el botón .

    Se muestra la pantalla Vueltas del transformador toroidal.

  3. Establezca las vueltas del transformador toroidal (valores permitidos: de 300 a 3000) y pulse el botón . Para establecer las vueltas del transformador toroidal, consulte la sección Modificación de parámetros mediante la pantalla.

    • Si la relación de vueltas es válida, se muestra el mensaje Guardado.

    • Si la relación de vueltas es no válida, se muestra el mensaje Error. Seleccione la relación de vueltas correcta.

  4. Pulse el botón Esc.
    La pantalla Manual se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.
  5. Ejecute los pasos y para el resto de canales que no se hayan puesto en marcha.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?