7PT02-0421-03

Monitorando a isolação do sistema de energia

O dispositivo monitora a isolação do sistema de energia não aterrado na resistência de acordo com o seguinte diagrama de tempo, que representa as configurações padrão:

1 A isolação da rede está normal e não há alarme em nenhum canal.
2 Ocorreu uma falha de isolação no canal 4. O alarme ativo é exibido no canal 4. Pressione o botão para reconhecer o alarme. Consulte Modo de relé para obter mais informações sobre os modos de relé. Consulte Reconhecimento de relé para obter mais informações sobre o reconhecimento de relé.
3 Ocorreu uma falha de isolação no canal 4. Alarme ativo reconhecido.
4 A falha de isolação é corrigida. O LED do alarme é desligado. O dispositivo é revertido para o estado normal.

QR code for this page

Isto foi útil?