7PT02-0421-03

Botões e ícones de navegação

Use os botões do display para navegar pelos menus e executar ações.
Legenda Botão Ícone Descrição
1 Menu Exibir o menu de nível 1 (Menu).
2 Esc Voltar para o nível anterior.
3 Botão 3 do menu contextual Rolar o display para cima ou passar para o item anterior em uma lista.
Acessar a configuração de data e hora. Se o ícone de relógio piscar, significa que o parâmetro Data/hora precisa ser definido.

Aumentar um valor numérico.

Modificar o caractere selecionado

Selecionar todos os canais para definir o mesmo valor do limiar de alarme de isolação e o atraso do alarme.

Selecionar todos os canais para realizar o comissionamento manual.

Selecionar cada canal para definir o mesmo valor de limiar de alarme de isolação e o atraso do alarme.

Selecionar cada canal para realizar o comissionamento manual.

4 Botão 2 do menu contextual Rolar o display para baixo ou passar para o próximo item em uma lista.
Mover um dígito para a esquerda de um valor numérico. Se o dígito na extrema esquerda já estiver selecionado, pressionar o botão voltará para o dígito à direita.

Mover de um caractere para a direita de um que está selecionado no momento ou voltar ao caractere à esquerda.

Passar de um canal para outro de modo a definir o valor do limiar do alarme de isolação e do atraso do alarme e selecionar o canal para comissionamento manual.

5 Botão 1 do menu contextual

Validar o item selecionado.

Reconhecer o alarme transitório.

Executar o autoteste manualmente.
Ir para um menu ou submenu ou editar um parâmetro.
Reconhecer o alarme de isolação.

Ir para o display de resistência da isolação.

Sair do modo de comissionamento automático.

Ir para o display de capacitância.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?