7RU02-0421-03

Гистерезис порога срабатывания сигнала о пробое изоляции

Гистерезис применяется для ограничения количества ошибочных срабатываний сигнала о пробое изоляции из-за колебаний измерений при приближении к пороговому значению.

Принцип применения гистерезиса:

  • Когда измеренное значение сопротивления изоляции уменьшается и падает ниже установленного порога, срабатывает сигнал о пробое изоляции, либо начинается отсчет времени (если для пробоя изоляции задана временная задержка).

  • Когда измеренное значение сопротивления увеличивается и в 1,2 раза превышает установленный порог (т. е. заданный порог + 20%), то сигнал о пробое изоляции деактивируется.

На диаграммах ниже показано поведение:

  • Без гистерезиса:

  • С гистерезисом:

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?