Установка и подключение устройства
Реле
Устройство позволяет осуществлять конфигурацию для соответствия требованиям стандартов безопасности и применения. Реле пробоя изоляции используется как переключатель для реализации глобальной функции безопасности.
Эта функция активируется с помощью параметра реле:
Выход сигнального реле пробоя изоляции используется для информирования ПЛК о пробое изоляции в группе каналов 12 канала. При использовании нескольких устройств в одной системе можно выявить неисправную группу из 12 каналов.
ПЛК
Чтобы система определяла все состояния устройства, оно должно быть подключено к ПЛК или аналогичному устройству. Для того, чтобы ПЛК определял состояние всех устройств, необходимо реализовать следующую конфигурацию:
Операционная |
Сигнальное реле пробоя изоляции |
|
---|---|---|
Нормальная работа | Отсутствует пробой изоляции | Замкнуто |
Сигнал о пробое изоляции | Разомкнуто | |
Неисправность устройства | Замкнуто |
Сигнальный выход Modbus используется для информирования ПЛК о пробое изоляции в любом канале.
ПЛК каждую секунду должен проверять регистр счетчика состояний (1105) на предмет регистрации нового значения. Новое значение регистра счетчика состояний (1105) означает, что связь активна, а система работает корректно. Если значение не меняется, ПЛК сигнализирует о пробое изоляции. Дополнительное используются соответствующие биты регистра локализации Modbus (1103) и регистра дополнительной локализации Modbus (1104). Если дополнительные значения не меняются, ПЛК сигнализирует о пробое изоляции.