7DE02-0421-03

Zurücksetzen

Sie können Protokolle und Tendenzen zurücksetzen. Außerdem können Sie eine Rücksetzung auf die Werkeinstellungen vornehmen.

Sie können die Geräte-Rücksetzungsparameter durch die Auswahl von Menü > Einstellungen > Zurücksetzen aufrufen.

Die Rücksetzungsparameter lauten Historie zurücksetzen, Tendenz zurücksetzen und Werkseinstellung zurücksetzen.

Bei einer Rücksetzung der Protokolle oder Tendenzen werden die vorhandenen Protokoll- bzw. Tendenzdaten gelöscht, aber die Einstellungsparameterwerte bleiben unverändert. Bei einer Rücksetzung auf die Werkeinstellungen wird das Gerät neu gestartet und die automatische Inbetriebnahme wird eingeleitet. Außerdem werden die Parameterwerte der Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Die vollständige Liste der Einstellungsparameter, ihre Werkeinstellungen und die zulässigen Werte lauten:

The following table is profiled. Check for row profiling before making any content change.
Parameter Standardwert Zulässige Werte
Isol. Alarm

10 kΩ

0,2...200 kΩ

Isol. alarm verz 0 s 0 s bis 120 mn
Anwendung Stromkr.
  • Stromkr.

  • Steuerkreis

Filterungszeit 40 s

  • 5 s

  • 40 s

  • 400 s

Frequenz 50 Hz
  • 50 Hz

  • 60 Hz

  • 400 Hz

  • Gleichspannung

Adapter (V) Keine
  • Keine

  • VA1T

Kanalname KANAL – 1 bis KANAL – 12 für 12 Kanäle
  • A bis Z

  • a bis z

  • 0 bis 9

  • Sonderzeichen (Bindestrich/Minus (-), Schrägstrich (/), Prozent (%), Punkt (.), [Leerzeichen])

Die Länge des Kanalnamens wird entsprechend der Zeichenauswahl automatisch angepasst. Wenn z. B. der Kanalname das Zeichen „W“ enthält, beträgt die maximale Länger 8 Zeichen. Wenn der Kanalname nur das Zeichen „I“ enthält, dann beträgt die maximale Länge 18 Zeichen.

Isol. alarm rel Ausfallsicher
  • Ausfallsicher

  • Std.

Fehler rel. best. EIN
  • EIN

  • AUS

Test m. Relais EIN
  • EIN

  • AUS

Adresse 1 1...247
Baudrate 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Parität Gerade
  • Keine

  • Gerade

  • Ungerade

Kennwort ändern 0000 0000...9999
Aktivierung (Kennwort) AUS
  • EIN

  • AUS

Kontrast 50% 10...100%
Hintergrundbeleuchtung 100% 10...100%
Bildschirmschoner AUS
  • EIN

  • AUS

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?