7RU02-0421-03

Меры предосторожности

Монтаж, кабельные подключения, испытания и обслуживание должны производиться в соответствии со всеми местными и государственными требованиями в отношении электрических работ.

Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. См. NFPA 70E, CSA Z462 или другие национальные стандарты.
  • Выключите подачу питания к данному устройству и к оборудованию, в которое оно установлен, перед работой с оборудованием.
  • Всегда используйте подходящий датчик номинального напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено.
  • Рассматривайте все провода связи и ввода-вывода как опасные находящиеся под напряжением части, пока не констатировано обратное.
  • Не превышайте максимальные номинальные значения для данного устройства.
  • Перед проведением испытания диэлектрических свойств (высоким напряжением) или испытания изоляции мегаоомметром отсоедините все входные и выходные соединения устройства.
  • Запрещается шунтировать внешний предохранитель или автоматический выключатель.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: Для получения дополнительной информации о линиях связи и кабельном подключении ввода-вывода к нескольким устройствам см. МЭК 60950-1:2005, Приложение W.
Осторожно
Нецелевое использование оборудования
Не используйте данное устройство для критически важного управления или для защиты людей, животных, имущества или оборудования.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение оборудования
  • Не вскрывайте корпус устройства.
  • Не предпринимайте попыток ремонта любых компонентов устройства.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?