7PT02-0421-03

Requisitos de conformidade com padrões de segurança

Introdução

O dispositivo tem a certificação SIL 2 e SIL 1 em conformidade com o IEC 61508: 2010 (padrão relacionado à segurança funcional) e o IEC 61557-15: 2014 (com base no IEC 61508, específico para sistemas de TI que usam dispositivos IMD e IFL).

A classificação da função de segurança:

Função SIL

RLW (aviso de localização remota)

Usado com a saída do relé

SIL 1

RLW (aviso de localização remota)

Usado com a saída do relé e do Modbus

SIL 2

O modelo e as referências comerciais a seguir são certificados:

Modelo Referência comercial
IFL12MCN IMDIFL12MCN

Escopo

A certificação do dispositivo e dos acessórios (adaptadores de tensão) será válida se a instalação e o cabeamento do sistema cumprirem com a descrição explicada.

Configuração do produto

Para cumprir com os requisitos dos padrões de segurança funcional, o dispositivo deve ser configurado usando os parâmetros a seguir, que podem ser acessados com a seleção de Menu > Configurações > Config. E/S:

Parâmetro Descrição Valor
Relé alar. isol. Relé do alarme de isolação SEG.
Reco. Relé. Alar. Permitir disparo de relés ao reconhecer alarme DESLIGADO
Teste c/Relés Alternar relés durante autoteste manual DESLIGADO

Para obter informações detalhadas sobre esses parâmetros, consulte Configuração de E/S.

Defina o seguinte valor de registrador usando a interface Modbus:

Configurações

Endereço Registrador R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
dec hex dec hex
1102 44E 1103 44F R Uint16 Estado do alarme do produto
  • Bit 1...12 - Estado do canal para os canais de 1 a 12, respectivamente

    Esse bit é definido para o canal correspondente para qualquer um dos seguintes estados:

    • Alarme ativo

    • Alarme reconhecido

    • Desconexão do toroide

    • Primeira medição

    • Erro de canal

  • Bit 13 - Erro de sistema

    Esse bit é definido para os seguintes estados:

    • Sinal de tensão indisponível

    • Desconexão do toroide

    • Sem toroide

  • Bit 14 - Erro de produto

    Esse bit é definido para o estado de falha do produto.

1103 44F 1104 450 R Uint16 Complemento para estado do alarme do produto
1104...1105 450...451 1105...1106 451...452 R Uint32 0...0XFFFFFFFF Contador de estado

Para obter informações detalhadas sobre esses registros, consulte Tabela de registradores Modbus.

QR code for this page

Isto foi útil?