7ZH02-0421-03

安全标准合规要求

简介

设备已通过 SIL 2 和 SIL 1 认证且符合 IEC 61508 标准:2010(与功能安全相关的标准)和 IEC 61557-15:2014(以 IEC 61508 为基础,专用于使用 IMD 和 IFL 设备的 IT 系统)。

安全功能分类:

功能 SIL

RLW(远程定位警告)

与继电器输出一起使用

SIL 1

RLW(远程定位警告)

与继电器和 Modbus 输出一起使用

SIL 2

下列型号和商业参考号已经过认证:

型号 产品物料号
IFL12MCN IMDIFL12MCN

范围

如果系统的安装和接线符合所说明的内容,则设备和附件(电压适配器)认证有效。

产品设置

为了符合功能安全标准的要求,必须使用以下参数来配置设备,可以通过选择菜单 > 设置 > I/O 配置来访问:

参数 描述
绝缘警报继电器 绝缘警报继电器 故障保护
确认警报继电器 确认警报时允许触发继电器
测试继电器 手动自动检测期间切换继电器

有关这些参数的详细信息,请参阅I/O 配置

使用 Modbus 接口设置以下寄存器值:

设置

地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
十进制 十六进制 十进制 十六进制
1102 44E 1103 44F R Uint16 产品警报状态
  • 位 1 ... 12 - 通道 1 至 12 的各自通道状态

    对于以下任一状态,将为相应的通道设置此位:

    • 活动警报

    • 警报已确认

    • 环形互感器断开连接

    • 首次测量

    • 通道错误

  • 位 13 - 系统错误

    以下状态时设置此位:

    • 电压信号不可用

    • 环形互感器断开连接

    • 无环形互感器

  • 位 14 - 产品错误

    产品故障状态时设置此位。

1103 44F 1104 450 R Uint16 产品警报状态补充
1104...1105 450...451 1105...1106 451...452 R Uint32 0...0XFFFFFFFF 状态计数器

有关这些寄存器的详细信息,请参阅Modbus 寄存器表

本页的QR代码

这有帮助吗?