7PT02-0421-03

Sequência de autoteste

Durante o autoteste, as luzes indicadoras do dispositivo se acendem e as informações são mostradas no display.

Os seguintes LEDs ACENDEM em sequência e APAGAM após o tempo predefinido:

  1. Alarme Laranja

  2. Nenhum alarme Verde

  3. Estado do produto Vermelho

  4. Estado do produto Verde

  5. Comunicação Laranja

O relé é alternado. Consulte Teste com relés para obter informações sobre como realizar o autoteste com relés.

  • Se o autoteste for bem-sucedido, a seguinte tela aparecerá por 3 segundos e um estado verde será exibido:

  • Se o autoteste falhar, o LED Estado prod. será ACESO e uma mensagem será exibida para indicar que o produto não está funcionando corretamente. Desconecte a fonte de alimentação auxiliar do dispositivo e reconecte-a. Se a falha persistir, contate o suporte técnico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?