7IT02-0421-03

Schermate di stato

Riepilogo

La schermata predefinita mostra la schermata di riepilogo, nella quale sono visualizzati i canali messi fuori servizio, i canali messi in servizio e lo stato di isolamento dei canali messi in servizio.

Esempio di tutti i 12 canali messi in servizio:

Esempio di 12 canali messi in servizio e 3 canali (numero canale: 2, 6 e 10) con allarme isolamento:

Esempio di 12 canali messi in servizio e 3 canali (numero canale: 2, 6 e 10) con allarme isolamento acquisito:

Misurazione della resistenza di isolamento (R)

Il dispositivo visualizza la misurazione della resistenza di isolamento di ciascun singolo canale. Esempio della misurazione del canale 4:

Misurazione dell'impedenza (Z)

Il dispositivo visualizza la misurazione dell'impedenza di ciascun singolo canale. Esempio della misurazione del canale 4:

Allarme isolamento rilevato: guasto isolamento

Il dispositivo visualizza la schermata del guasto isolamento quando il valore di isolamento scende al di sotto della soglia allarme isolamento. Esempio di allarme isolamento del canale 4:

Sono possibili due diversi scenari:

  • Acquisire l'allarme isolamento premendo il pulsante .

  • Se l'allarme isolamento non viene acquisito e l'isolamento del sistema torna a un valore superiore alla soglia allarme isolamento, la schermata visualizza il guasto transitorio.

Allarme isolamento acquisito

Questa schermata viene visualizzata quando l'allarme isolamento viene acquisito. Esempio di allarme isolamento acquisito del canale 4:

Guasto transitorio

Questa schermata viene visualizzata quando si verifica un guasto transitorio. Esempio di allarme transitorio del canale 4:

Acquisire l'allarme transitorio premendo il pulsante .

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?